This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:MSP-FET 连接到正在运行的 MSP430

Guru**** 2107175 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/962779/ccs-msp-fet-msp-fet-connect-to-a-running-msp430

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

我的 MSP430硬件必须在封闭的情况下工作。 现在我遇到了问题、MSP430上的软件在一个未知点的特殊情况下停止。 问题是:是否可以将调试器连接到正在运行的 MSP430FR5994、以便加载新软件或重置正在运行的软件? 我使用 MSP-FET430UIF。 是否可以使用其他适配器? 我必须使用哪些调试设置?
此致
哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    使用 手动启动启动来启动调试器。 然后在调试器选项中、将默认行为更改为不在连接时停止。  

    按下"记住我的设置"、以便在以后启动调试会话时记住该选项。 下次手动启动并连接到目标时、调试器不会停止目标。

    谢谢

    Ki