Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将 CC3235SF 开发板与 CCS930搭配使用。 我正在运行一个示例、其中有2个线程;一个用于连接到 AP 的 wifi 线程、另一个用于发送 UDP 数据包。
我用 udpecho 项目为例、但是、wifi 线程和 UDP 线程是与 main_tirtos 函数分开创建的。
在调试程序时、当调试器在 main 中停止时、我会看到以下错误(如图所示)。 但是、如果我继续执行、程序将正常运行(大多数情况下)。
您能帮我找出我遇到此映射错误的原因吗?
提前感谢。
最棒的
Artemis