Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
工具/软件:Code Composer Studio
我目前正在使用两个 TI CC2652R Launch Pad。 我是一名学生、在这些类型的事情上的经验有限、但我在他们的灯开关上运行了示例程序、并成功地让他们进行了通信。 我的主要目标是使用这两个网络创建我自己的 Zigbee 网络(我可以在其中更改发送的信息)。 我最近开始在 CCS 中尝试使用通用应用程序路由器和协调器、以尝试朝该方向工作。
在调试后尝试运行代码后、我已开始接收这些错误消息:
Cortex_M4_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.00002)
Cortex_M4_0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.00002)
Cortex_M4_0:20次尝试后无法确定目标状态
我认为它可能与调试过程有关、可能与 LaunchPad 上的 TM4C129有关? 我尝试重新启动 CCS 和计算机、断开并重新连接 LaunchPad。 不确定错误的含义或如何使程序正常工作。
请提供任何帮助。