器件型号:MSP432P4011
工具/软件:Code Composer Studio
有关到此点的信息、请参阅标题相同的上一个主题。
我已检查所有接头并更换 CPU 以获得相同的结果。
最能说明问题的症状是、无论是否连接 XDS110、VCORE 都是0.58V (上电时短暂变为1.2)。 此外、CPU 会变得很热。 我确信内部有一些东西从 VCORE 电源轨汲取大量功率。 我在数据表中注意到 TMS、TCK 和 TDO 应该被上拉/下拉/下拉、这在 LaunchPad 原理图中不是一个功能。 我添加了上拉和下拉、但我仍有相同的问题。
是否还有其他可能会导致器件内部振荡的东西我可能会丢失? 在没有 JTAG 线路上拉电阻的情况下上电的器件是否有可能在内部损坏?
我不是唯一遇到此问题的人、但所有技术答案都很模糊、是否有一位主题专家可以向我指出我应该在哪里寻找此解决方案?