This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:"无效响应"以及其它问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, ENERGYTRACE, CC2642R, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/961533/ccs-tmdsemu110-u-invalid-response-and-others-problems

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE、 CC2642R、 CC-DEVPACK-DEBUG、 CC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

我们有2个 XDS110:

1) 1)来自"SensorTag DevPack"的 XDS110

2) 2) TMDSEMU110-U

第一个器件工作正常、没有错误。 使用第二个调试器时会出现许多问题:

错误:IcePick_C:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包9.2.0.00002)
CS_DAP_0:错误:(错误-215 @ 0x0)测试总线控制器的信号量处于超时状态。 Unif-SCIF 无法获取用于表示由实用程序或调试器拥有控制器的信号量。 您可能必须退出其他客户端、因为发生了超时。 (仿真包9.2.0.00002)
Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-215 @ 0x0)测试总线控制器的信号量处于超时状态。 Unif-SCIF 无法获取用于表示由实用程序或调试器拥有控制器的信号量。 您可能必须退出其他客户端、因为发生了超时。 (仿真包9.2.0.00002)
Cortex_M4_0:断点管理器:删除作业失败:寄存器/存储器写入失败[22005]


此类错误在调试期间定期发生。 有时调试模式会中断。 有时断点不起作用。 但这一点在第一个调试器中都不会发生。

我们不使用 EnergyTrace。

系统特性:

Debian GNU/Linux 9.

Code Composer Studio 版本:10.1.0.00010

目标:CC2642R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需确认:

    1) 1) CC-DEVPACK-DEBUG + CC2650STK 目标环境正常

    2) 2) TMDSEMU110-U + CC2642R 目标环境存在上述错误。

    假设上述内容正确、对于#2、CC2642R 是否是定制板? 以上两种环境是否都在 Debian 9中运行?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki!

    一个修订版本:CC-DEVPACK-DEBUG + CC2642R 目标环境正常。

    是的、我们使用具有 CC2642R 的定制板。 CC-DEVPACK-DEBUG +定制板 cc2642r 正常。 TMDSEMU110-U +定制板 cc2642r 出现错误。

    两种环境都在 Debian 9中运行。  现在我将 Debian 升级到版本。 10.我将尝试在 Windows 10中运行环境。

    谢谢

    埃戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在 Debian 10中运行环境。 错误出现的频率较低、但仍然存在。

    我尝试在 Windows 10中运行环境。 未发生错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Debian 10和 Windows 的阐述和测试。

    听起来可能是特定于 Linux 的。 我们并不正式支持 Debian 发行版、但许多人使用 CCS 时却几乎没有遇到任何问题。 我在 Ubuntu 上使用过 CCS、但没有遇到您描述的问题。 我将尝试设置 Debian 10环境、以查看是否可以重现问题。

    Debian 10上出现错误的频率是多少? 是否在每个调试会话期间(最终)发生?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回复。

    很奇怪、在相同条件下 CC-DEVPACK-DEBUG 工作正常。
    错误频率:我运行调试模式10次。 4次出现问题:2次未启动模式、出现 JTAG 错误;2次在模式运行期间出现非关键错误。
    对于 debian 10也是如此。 在 debian 9上、每次启动时都会出现一些错误。

    实际上、误差是特定的。 可能无法复制。 这可能是由于设置我的操作系统或 CCS 的特殊性造成的。 我可以尝试在 CCS 9中运行。 如果错误仍然存在、则可以假设问题在操作系统设置中。 我没有重新安装 debian、只是更新了它。 所有设置保持不变。

    埃戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供额外的数据点。 我将尝试在 Debian 10上设置它、并告诉您这是如何实现的。

    Ki