This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1312R1:CC1312 6LoWPAN 网状代码中存在构建错误

Guru**** 2957510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/962009/ccs-launchxl-cc1312r1-build-error-in-cc1312-6lowpan-mesh-code

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

工具/软件:Code Composer Studio

我们尝试使用一些我们需要的修改来构建网格代码、但它给出了以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    屏幕截图的链接已断开。 请重新发布。

    如果您仍有问题、请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    pfa scrrrrrrrrrrr 我还发送了您的连接请求、将共享整个代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    转至 project/src 目录并删除了其中的所有文件。 然后尝试构建、除了 osal.c 文件中的两个偏斜参数外、所有的 erros 现在都被删除。

    我认为、由于 V20采用较新的 CCS 版本、我们需要在 CC1312上使用 V18.1.0.LTS。

    您能告诉我们如何安装此旧版本的编译器。

    我尝试安装此"ti_cgt_tms470_18.1.ls_windows_installer.exe"、但在 CCS 项目设置中没有显示编译器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Deepak Bansal1"]我尝试安装此"ti_cgt_tms470_18.1.LTS _windows_installer.exe"、但在 CCS 工程设置中编译器未出现?

    您需要让 CCS "发现"已安装的编译器。

    请参阅以下工作区编译器首选项的屏幕截图。 确保安装编译器的路径出现在 Tools discovery path 中(它可以位于查找路径的子目录中)。 如果路径不存在、则添加路径。

    如果有、请尝试按 Refresh 按钮、然后查看是否允许其显示在 Discovered tools 列表中。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记发布屏幕截图: