This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, TIDA-010029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/956396/ccs-simplelink-cc2640r2-sdk-simplelink-cc2640r2-sdk

器件型号:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK
主题中讨论的其他器件:CC2640TIDA-010029

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

有人可以告诉我 CC2640R2的完整源代码在哪里? 包括蓝牙、

哪种编译器更好地是 CCS、TI C/C++编译器或 IRA?

CCS 是否需要许可证?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 不需要许可证。   

    我将与 CC2640团队一起回答其余问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuan、

    下载 "="">TIDA-010029%20firmware">TIDA-010029固件 并将 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TIDA010029\TIDA-010029_firmware 加载到 发行说明中列出的 CCS 版本中。  同时确保 您的 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 版本 受支持和兼容。  请参阅 TIDA-010029设计指南第3.1.2.1节中提供的说明。  不建议使用 IAR EWARM。

    此致、
    Ryan