工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我正在编写此代码、并尝试在阵列全部填充(16000个索引)时打印出来。 是否有任何 driverlib 函数可以自动将变量或数组(基本上是存储在存储器中的值)打印为 txt 文件?
这是我编写的代码、
#include
/*标准包括*/
#include
#include
//s#include
易失性浮点数组[16000];
INT 计数= 0;
volatile int index;
int main (空)
{
/*停止看门狗*/
MAP_WDT_A_HOLDTimer();
//![简单 CS 配置]
/*为外设/晶体使用配置引脚、为输出配置 LED */
MAP_GPIO_setPeripheralModuleFunctionOutputPin (
GPIO_PORT_PJ、
GPIO_PIN3 | GPIO_PIN2、
GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);
MAP_GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN1);
MAP_GPIO_interruptEdgeSelect (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN1、
GPIO_HIGH_TO_LOW_TRANSITION);
/*以防用户想要使用 getACLK、getMCLK 等函数、
*让我们在代码中设置时钟频率。
*
cs_setExternalClockSourceFrequency (32000、36000000);
/*在非旁路模式下启动 HFXT 而不超时。 开始之前
*我们必须将 VCORE 更改为1以支持48MHz 频率*/
MAP_PCM_setCoreVoltageLevel (PCM_VCORE1);
MAP_FlashCtl_setWaitState (FLASH_BANK0、1);
MAP_FlashCtl_setWaitState (FLASH_BANK1、1);
CS_startHFXT (false);
/*将 MCLK 初始化为 HFXT (有效48MHz)*/
MAP_CS_initClockSignal (CS_MCLK、CS_HFXTCLK_SELECT、CS_CLOCK_DEVIDER_1);
//![简单 CS 配置]
/*将 SysTick 配置为在12000000时触发(MCLK 为48MHz、因此将会触发
*每0.025秒切换一次)*/
MAP_SysTK_enableModule();
MAP_SysTK_setPeriod (1200000);
MAP_Interrupt_enableSlepOnIsrExit();
MAP_SysTK_enableInterrupt ();
/*启用主中断*/
MAP_Interrupt_enableMaster();
while (1)
{
}
}
空 SysTick 处理程序(空)
{
易失性浮点子阵列[6];
易失性浮点和;
int i;
count++;
子数组[count]= MAP_GPIO_getInputPinValue (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN1);
如果(计数% 6 = 0)
{
对于(I = 0;I < 6;I++)
{
sum +=子数组[i];
}
array[索引]=SUM;
总和= 0;
I = 0;
计数= 0;
索引++;
}
}