This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00961:CrM 图腾柱 PFC 的异常 PWM 输出

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954638/ccs-tida-00961-the-unusual-pwm-output-for-crm-totem-pole-pfc

器件型号:TIDA-00961

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我最近一直在研究 TIDA-00961 [高效率、1.6kW、高密度、基于 GaN 的1MHz CrM 图腾柱 PFC 转换器参考]、并遇到了许多问题。

首先、我将介绍我根据参考 CCS 项目所做的更改。 所有更改均位于文件设置.H 中 由于我不需要太高的频率、因此我将  min_pFC_pwm_switching_frequency 降低到20*1000、 并将 MAX_pFC_pwm_switching_frequency 降低到200*1000。 但是、PWM 无法刷新似乎是错误的。 因此我将  PFC_pwm_period 更改为19*1000、那么开关频率似乎是正确的。

图01。 02 、TBPRD 刷新时的恒定频率

其次、我已经验证 了在闭合电流和电压环路的情况下在直流/直流条件下的可行性。 但是、当我将其更改为具有闭合电流环路的交流/直流时、PWM 再次出现错误、如下所示。

最后、由于 CCS 项目的作者是 Hrishi Nene、如果他/她能回答我的问题、我将非常感激。 当然、如果需要我的 CCS 项目和原理图、请告诉我、我可以将它们发送给您。

图03。  错误的 PWM (高频)

这个问题让我很困惑、项目对我来说非常重要。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我更改了原理图、它不同于 TIDA-00961原理图。

    现在、我可以对50Hz 输入电流或三角电感器电流进行采样、但只能对其中一个进行采样。 因此、我有两种方法、但这两种方法都需要更改控制代码。

    首先、我使用内部电流环路的输出来计算 Ton 和 Toff、并且不关心每个开关频率是否实现了 ZVS。 我认为、如果可以控制50Hz 输入电流、则可以将电感器作为三角波进行控制。 但我不知道这是否可以成功执行、您能给我一些参考设计吗?

    其次、电感电流的 ZCD siganl 用于实现三角波。 计算 Ton、然后关闭 PWM 输出。 仅需要电压环路。 但我没有任何参考代码项目。

    非常感谢您的回复。

    此致。

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您的详细描述。  

    我有一些初步的问题需要我理解。

    1.您是否更改了除最小和最大频率以外的代码中的任何其他内容(尤其是对于您的第一个问题:错误的 PWM)?

    2.您在硬件中更改了什么? 您能否在高级(如某些感应电路或其他)中进行解释?

    3.当您说 PWM 不刷新时,您能不能确切地说发生了什么?  

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen

    感谢您的回复。

    Q1:由于 DSP 不同、我还更改了 ePWM 端口的 GPIO。 和 ADC 感应增益。 但它们仍然与原始代码相对应。

    问题2:关于硬件、现在我只感应输出电压、UAC 和 IAC。  

    Q3:我可以看到 ePWM 寄存器的 TBPRD 正在改变和刷新、但电路板上的输出 PWM 是一个恒定频率。 我不知道为什么它是常数。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Bryce。 由于这些是与代码相关的非常详细的问题、我将尝试深入了解该问题、并在下周早些时候与您联系。

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    如果需要我的 CCS 项目和原理图、请告诉我。

    此致、

    布莱斯