This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:在 Code Composer 帮助中查看 SimpleLink CC13x2 26x2 SDK 时出现 SAXParseException

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/961745/ccs-codecomposer-saxparseexception-when-viewing-simplelink-cc13x2-26x2-sdk-in-code-composer-help

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

重现步骤:

加载了协处理器_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 项目

右键单击 app_cop.cfg 文件 >使用>XGCONF 打开

当此菜单显示时、可以访问其他帮助文件。 点击"API Reference"加载 CCS 帮助窗口。

当我单击 SimpleLink CC13x2 26x2 SDK 列表下的任何内容(如"CUI API 文档")时、我会看到此错误。

处理请求的文档时出错:

org.xml.sax.SAXParseException;lineNumber:169;columnNumber:3;元素类型"br"必须由匹配的结束标记"终止 
"。 com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.DOMParser.parse(DOMParser.java:257) com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.DocumentBuilderImpl.parse(DocumentBuilderImpl.java:339 ) org.eclipse.help.internal.dynamic.DocumentReader.read(DocumentReader.java:59) org.eclipse.help.internal.dynamic.XMLProcessor.process(XMLProcessor.java:52) org.eclipse.help.internal.webapp.servlet.ContentServlet.doGet(ContentServlet.java:50) org.eclipse.help.internal.xhtml.DynamicXHTMLProcessor.process(DynamicXHTMLProcessor.java:69) org.eclipse.help.internal.webapp.servlet.DynamicXHTMLFilter$1.close(DynamicXHTMLFilter.java:83) org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.HttpServiceRuntimeImpl$LegacyServlet.service(HttpServiceRuntimeImpl.java:1447) java.io.FilterOutputStream.Close (FilterOutputStream.Java:159) org.eclipse.help.internal.webapp.servlet.FilterHTMLHeadAndBodyOutputStream.close(FilterHTMLHeadAndBodyOutputStream.java:309) org.eclipse.help.internal.webapp.servlet.PluginsRootResolvingStream.close(PluginsRootResolvingStream.java:221) java.io.FilterOutputStream.Close (FilterOutputStream.Close) org.eclipse.help.internal.webapp.servlet.FilterHTMLHeadOutputStream.close(FilterHTMLHeadOutputStream.java:160) org.eclipse.help.internal.webapp.servlet.EclipseConnector.transfer(EclipseConnector.java:205) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:687) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790) org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.EndpointRegistration.service(EndpointRegistration.java:159) org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ProxyServlet.dispatch(ProxyServlet.java:147) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790)))) org.eclipse.equinox.http.registry.internal.ServletManager$ServletWrapper.service(ServletManager.java:183) org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.context.DispatchTargets.doDispatch(DispatchTargets.java:117) org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ProxyServlet.service(ProxyServlet.java:104 (org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ResponseStateHandler.processRequest(ResponseStateHandler.java:67))))))(org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ProxyServlet.preprocess(ProxyServlet.java:115 org.eclipse.equinox.http.jetty.internal.HttpServerManager$InternalHttpServiceServlet.service(HttpServerManager.java:306)))()) org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:760) org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:547 ) org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:233 ) org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:1607 ) org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:233) org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1297 org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:1577 org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141 org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.lambda$handle$1(HttpChannel.java:383 org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:270 org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.run(EatWhatYouKill.java:129) org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:188) jaker.eclipse.jaker.io.actstract$ReadCallback.succeeds(org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:186) org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:127) org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:500) org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.dispatch(HttpChannel.java:547) 2.run(ChannelEndPoint.java:117 org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:375) org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:485) org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1212 org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.runTask(EatWhatYouKill.java:336) jaker.eclipse.jaker.jaker.io.abstract$ReadCallback.succe.s(Toy(Toyio Connection.java.jace.jace.jace.t.jace.t.jace.org.ev.e.e.e.e.e.org.whatur.e.ech.org.e.e.org.e.e.ech.atfle.org.echin.ech.org.e.en.e.e.atf.ech.atf.org.ech.es.en.jace.t.es.e.jace.t.jace.t.e.e.e.e.atf.atf.atf.atf.e.jet.org.e.jet. 请访问 org.eclipse.jadjader.util.thread.ReservedThreadExecutor$ReservedThread.run(ReservedThreadExecutor.java:388 ) 、请访问 org.eclipse.jadjader.util.thread.QuedThreadPool$org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:806 Runner.run(QueuedThreadPool.java:938 )、请访问 java.lang.Thread.run(Thread.java:745)




Please advise - How can I view the documentation under the CCS Help Window?(请建议-如何在 CCS 帮助窗口下查看文档?)


谢谢