This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6727:从 CCS3.3迁移到 CCS6.2后、图像成功"#39;t 正常工作

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/961969/ccs-tms320c6727-image-won-t-work-after-migrated-from-ccs3-3-to-ccs6-2

器件型号:TMS320C6727

工具/软件:Code Composer Studio

专家、

我正在尝试将我们的旧 DSP 设计从 CCS3.3迁移到我们拥有的较新版本。 我使用 CCS5.5完成的。 图像工作正常。 但对于 CCS6.2、尽管没有编译错误、但映像不起作用。 在从 CCS3.3迁移到 CCS6.2时、我遵循了相同的过程、而从 CCS3.3迁移到 CCS5.5时、我遵循了相同的过程。 CCS6.2和 ccs5.5具有相同的搜索路径和库。  

我们非常感谢您的任何建议/见解!

此致、

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    是否正在使用与编译器和任何其他相关软件(DSP/BIOS 等)相同的版本?  

    您是否还可以在编译控制台中为正在工作的5.5映像和不工作的6.2映像提供所有编译输出? 您可以将它们复制到文本文件并将两个文件附加到此线程。

    谢谢

    Ki