工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我非常感谢在这方面提供的任何帮助。 请注意、我在编码开发套件、正式编码等方面非常缺乏经验 我在 C 语言编程方面有一些经验(不在大学级别)、但正在 学习汇编语言和微处理器设计。 我无法链接一个简单程序来乘法两个数组并将产品放置在第三个数组中。 我已附加错误日志、我对7个错误中的第一个错误感兴趣。
请参阅随附的.txt 文件、但实质上是:
Makefile:139:目标'multiple-array.out'的配方失败
我使用的硬件/软件为:
主机系统 Apple OX10.14.6 (Mojave)、具有 Oracle VirtualBox 6.1 (添加了扩展包)、托管 Ubuntu 18.04 LTS (最近更新)
TI CCS 版本8.1.3.00004
微处理器:BeagleBone Black 修订版 C
仿真器:Blackhawk XDS100V2-D
我认为程序语法是可以的(如果有用、我也可以提供此语法的副本)
在 Project Explorer 下查找 GNU 链接器时遇到问题、因此在"GNU Build"下输入 了目标代码文件的名称乘法数组.out、将映射文件作为乘法数组.map。 我在链接时看不到不使用标准系统启动文件的方法(-nostartfiles)。
基本上、我正在尝试调试这个程序、希望第一个错误能够正确地帮助"下游"。
我通读了这个论坛、可能错过了这个论坛、但没有看到我能弄清楚如何应用于这种情况的任何东西。
我尝试安装更新、因为我看到这可以解决 makefile 问题、但出现错误:
***
配置已安装项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP.PACKAGE.CPP、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Configure、操作数=null ->[R]com.ti.targetcontent.zipselector.notmac 1.0.201811251509、action=org.eclipse.equinox.internal.p2.touchpoint.natives.actions.CopyAction)。
复制/home/dojo/ccsv8/eclipse/features/com.ti.targetcontent_1.0.0.201811251509/com.ti.targetcontent.properties 时出现 I/O 错误-请参阅详细信息。
复制时出错:/home/dojo/ccsv8/eclipse/features/com.ti.targetcontent_1.0.0.201811251509/com.ti.targetcontent.properties
***
提前非常感谢、感谢您的帮助。
此致、
Rick