This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:导入 txt 文件的帮助

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/961871/ccs-tms320c6748-help-in-importing-txt-file

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试导入一个包含4列数字的 txt 文件、以便我可以将其解出。 我正在使用用 CPP 编写的 fstream 函数。 每当我构建时、它都会给出以下错误。

"./C6748.cmd"、第37行:错误#10099-D:程序不能放入可用内存中。 “.text”大小为0x32a20的段定位失败。 可用存储器范围:
SHRAM 大小:0x20000未使用:0x1b937最大孔:0x1b930
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"Plot_Data.out"

 这是否意味着我没有足够的内存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Zhi Sheng Ng "]

    "./C6748.cmd"、第37行:错误#10099-D:程序不能放入可用内存中。 “.text”大小为0x32a20的段定位失败。 可用存储器范围:
    SHRAM 大小:0x20000未使用:0x1b937最大孔:0x1b930
    错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"Plot_Data.out"

     这是否意味着我没有足够的内存?

    [/报价]

    是的、.text 段大小(0x32a20)对于指定存储器范围(0x1b930)的可用空间太大。

    有关更多详细信息、请参阅以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/dmed/HTML/10099.html

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APJQ1q8Ox6tOF4TmB4THeg__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、目前我使用此代码来读取 txt 文件。

     std::字符串文件名="C:\\Users\\Zhi Shen\\Desktop\\Data\\test.txt";

    这意味着我需要扩展我的存储器范围?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Zhi Sheng Ng "]这意味着我需要扩展我的内存范围?

    您可能无法扩展链接器命令文件中的存储器范围长度-您可能受到物理约束的限制。 您可能需要查找具有更多空间的另一个范围、或 将该段拆分为多个范围