This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:从命令行安装产品

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/955721/ccs-codecomposer-install-products-from-command-line

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好专家

因此、我正在尝试创建一个安装脚本、使我能够使用版本控制复制器中所需的所有软件包来设置 codecoser。

我想将定义明确的产品安装到 Code Composer 中、以便我的代码项目能够使用。

我在中找到了封装

根据您的文档、可以使用以下命令添加软件包搜索文件夹:

eclipsec.exe -noSplash -data -application com.ti.common.core.initialize -rtsc.productDiscoveryPath 

因此、对于我的软件包、批处理脚本如下所示:

设置 CCS_DIR=C:\ti\ccs1011

@rem 指定工作区目录
集 Qum_DIR=%~DP0
设置 Qum_TI_DIR=%Qum_DIR%.\ti

set CCS_EXE=%CCS_DIR%\CCS\eclipse\eclipsec.exe


com.ti.common.core.initialize -rtsc.productDiscoveryPath

com.ti.common.core.initialize -rtsc.productDiscoveryPath @rem 在加载工作区%CCS_DIREC_IN%-CCS_INDIR%-CCS_0%_NOCCS_0%_INPLUS_IN_NO_INESS_0%_NO_NO_INCE_0%_CCS_0%_NOCCS_0_INPLUS_IN_NO_IN_INESS_0%_NO_IN_NO_NO_NO_INESS_0%_IN_INESS_0%_IN_NO_NO_IN_INESS_0_NO_NO_INPL_CCS_0_NO_NO_IN_INESS_0_NO_INESS_0_INESS_0_INESS_0_IN_INPLACT_INPLACT_INPLACT_QNO_IN_INESS_0_NO_INESS_ com.ti.common.core.initialize -rtsc.productDiscoveryPath
com.ti.common.core.initialize -rtsc.productDiscoveryPath "%Qum_TI_DIR%\mmWave_SDK_03_05_00_04"
…… 等等 

现在、当我启动 CCS 时、已成功添加产品调查路径(在 Window/Preferences/CodeComposer Studio/产品中)、但未发现新产品。 我必须手动点击"Refresh"按钮、即使是这样、也只会发现一些产品(例如 mmWaveSDK 和 SYSBIOS、而不是 DSPLIB 或 matlib)。 为什么?

实际上、我正在寻找一种方法来实现"安装..." 通过命令行以编程方式进行编程。 在"发现的产品:"下、我可以点击"安装"。 并选择路径(例如"%Qum_TI_DIR%\DSPLIB_C674x_3_4_0_0")、产品已成功发现并安装。 这正是我希望通过命令行实现的目标。

如何实现这一点?

谢谢!

问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    这是一个已知问题(ID:CCSIDE-3850)、我们将在即将推出的 CCS 10.2.0 (下个月 ETA)中解决该问题。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    Ki