This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:我正在寻找 CCS 3.1的副本、因为我认为它是支持我使用的旧芯片的最后一个版本。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/961685/ccs-tms320f2812-i-am-looking-for-a-copy-of-ccs-3-1-as-i-believe-it-is-the-last-version-to-support-the-old-chip-i-am-working-with

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件: TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我看到了另一个用户遇到类似问题的论坛、有人将其链接到可下载的 CCS 3.1副本。 也可以有人帮助我解决这个问题吗? 网站上最早可下载的版本是3.3。

否则、如果有人知道我在需要 CCS 3.1用于此 DSP 时出错、请告诉我!

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avery、

    当前版本的 CCS 仍支持 F2812。 您是否使用基于 CCS 3.x 的任何旧工程?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    感谢您的快速响应。

    我们拥有这些支持文档中描述的用于 TMS320F2812的 eZdsp 套件:'http://c2000.spectrumdigital.com/ezf2812/'

    该电路板设计为使用通过并行端口连接的 JTAG 仿真器。 不过、它有一个用于与外部 JTAG 连接的接头。

    我们尝试通过外部 JTAG 接头连接电路板。

    我们还有一个用于 TMS320F28335的电路板、它可以与 CCS10配合使用。

    这是上面链接中支持文档中的一些隐秘性注释、让我认为 我们可能应该尝试 CCS 3.1:
    "C2000 eZdsps 的 DSK 工具的最新版本是 CCS 3.1。 (CCS 3.3 DSK 工具附带的 F28335 eZdsp 例外。)"

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Avery Casion"]

    该电路板设计为使用通过并行端口连接的 JTAG 仿真器。 不过、它有一个用于与外部 JTAG 连接的接头。

    我们尝试通过外部 JTAG 接头连接电路板。

    [/报价]

    对并行端口仿真的支持早已取消。 但是、如果您只对使用外部 JTAG 探针感兴趣、那么没关系。 但是请注意、CCSv9及更高版本中对所有基于 XDS510的调试探针的支持均已下降。 如果您希望使用基于 XDS510的探针、则可以使用的最新版本为 CCSv8.3.1。

    [引用 user="Avery Casmion)]以上链接中的支持文档中的这条评论有点神秘,因此我认为 我们可能应该尝试 CCS 3.1:
    "C2000 eZdsps 的 DSK 工具的最新版本是 CCS 3.1。 (CCS 3.3 DSK 工具附带的 F28335 eZdsp 例外。)"[/quot]

    这可能是指我们拥有的专用 DSK 捆绑包、其中我们拥有用于套件的特定版本的 CCS。 您绝对可以使用 CCS 3.3 (或更高版本)来构建和调试 F2812。  

    需要记住的一点是、F2812的任何现有示例和类似示例都可能是使用非常旧的 CCS 版本(可能是3.x)编写的。 虽然这些示例可以移植到较新的 CCS 版本、但使用它创建的 CCS 版本可能更容易。 另请注意、如果您计划使用 DSP/BIOS 4.x、则需要 CCSv3.1、因为3.3支持 DSP/BIOS 5.x

    我看到您希望继续使用 CCSv3.1的唯一原因是您计划使用 DSP/BIOS 4.x

    谢谢

    Ki