This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:编译器安装- 5.2.8

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/961548/ccs-cc3200-compiler-installation---5-2-8

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

从重新映像的硬盘驱动器编译工程时、我收到以下警告:

此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的:5.2.8 [ARM]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用:15.12.3.LTS。  

如何获取5.2.8编译器来重新创建我拥有的工作区?

非常感谢

Emilio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilio、

    [引用用户="Emilio La Greca42"]

    如何获取5.2.8编译器来重新创建我拥有的工作区?

    非常感谢

    [/报价]

    转至:"帮助->安装代码生成编译器工具"

    -禁用第一个复选框“仅显示可用软件的最新版本”

    -select arm Compiler 5.2.8并按"Next"按钮继续安装编译器

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emilio、

    本视频介绍如何安装旧版编译器:

    https://www.youtube.com/watch?v=HyDJwKFu6EQ

    这将向您展示与5.2.8兼容的5.2.9版本编译器。  如果您明确需要5.2.8、则可以取消选中底部的复选框"仅显示最新版本的软件"。   

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!