This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAPL138B-EP:关于闪存 LCDKOMAPL138

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/961428/ccs-omapl138b-ep-regarding-flashing-lcdkomapl138

器件型号:OMAPL138B-EP
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉 DSP 和 CCS 环境。 我们购买了 OMAPL138 LCDK、但未购买任何调试探针。 我们是否可以在不使用调试探针的情况下刷写电路板? 在设置目标配置时、它要求提供调试探针详细信息。 请就此向我提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要 基于 XDS 的 JTAG 调试探针来使 CCS 对电路板具有调试访问权限。 请注意、如果您只对刷写电路板感兴趣、并且不需要调试可见性、则可以使用 USB 串行端口在 CCS 外部执行此操作。 请参阅以下文档:

    https://www.ti.com/lit/ug/spruil2a/spruil2a.pdf

    谢谢

    Ki