This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:用于 xds110的新仿真包 v3.0.14会破坏内存视图

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/960978/ccs-new-emulation-pack-v3-0-0-14-for-xds110-breaks-memory-view

工具/软件:Code Composer Studio

尝试通过 xds110仿真器连接到 TMS570 (大端字节序)器件。 CCS 使我在连接之前将 XDS110的仿真驱动程序更新为3.0.14。

现在、所有内存在连接时看起来都是小端字节序。 之后不能进行 Flash 存储器操作。

如何回滚仿真包更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次安装 CCS (更新到最新版本仍在等待一段时间)、并且不更新 TI 仿真包。

    因此、我又回到了能够工作的状态。

    请修复与 xds110相关的仿真包更新、因为这非常关键。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    这将解释最近提交的 Jira I 案:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10148

    使用最新的 EMU 包肯定会出现一些倒退。 我将提出这一个的优先事项。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    谢谢! 是否可以提取 TI EMU 包更新、以便客户不进行更新? 或者、我们必须尽快发布另一个更新、否则会有大量来自客户的帖子、这些问题涉及闪存验证、出现切换的存储器字节序等

    请保持此主题打开、直至定义和发布解决方案。

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清这一点、问题出在 EMU Pack 9.2.1.00042、而不是固件3.0.14 (尽管 EMU Pack 9.2.1.00042要求将 XDS110固件更新为3.0.014)。

    此更新目前已被禁用、直到我们可以解决此问题。