This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6043:我遇到 FR6043_USSSWLib_TEMPLE_example 问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, EVM430-FR6047, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954458/ccs-msp430fr6043-i-have-a-problem-with-fr6043_ussswlib_template_example

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047、 EVM430-FR6043

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。
我`s 企业主板为 MSP430FR6043使用 FR6043_USSSWLib_TEMPLE_example。 程序在 ussSwLibCommonUSS.c 的_bis_SR_register (mode)上停止。 因此、PuTTY 中不会发送任何内容。 我`sn`t 了 USS_Lib_HAL 中的引脚、但在此之前、项目代码也没有正常工作。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您是否尝试过在 TI 的 EVM 上运行代码?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、原因我有n`t EVM430-FR6043。  仅限 EVM430-FR6047。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    这两个芯片(FR6043和 FR6047)具有不同的内部硬件。  如果您尝试在 FR6043上执行某项操作、则需要首先在 EVM430-FR6043上构建并测试您的代码。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我无法在 TI 专用电路板上测试项目。 我希望这是一种典型的情况,或者以前遇到过这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您是否已将代码配置为通过 UART 进行通信并使用用于此目的的默认引脚进行了测试?  默认情况下、工程通过 I2C 进行通信。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我已确定用于 UART 配置的 system_pre_init 文件中的一些引脚。 据我了解、这足以将参数传输到 PuTTY 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您可以通过在示例项目的 comm_config.h 中将 UART_ENABLE 定义为 true 来启用 UART 通信。 我建议先启用与默认引脚的 UART 通信。   

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请再给我一个建议。 经过一些微小的更改后、项目开始将数据传输到 PuTTY 中、但数据始终为零(连接到传输器时、没有该传输器时)。 我`s 修改部分代码、还是有误? 在哪里可以找到计算参数的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我建议在尝试确定模板项目的运行情况之前、首先使用示例项目(通过 GUI 通信)、该项目使您能够配置参数并查看 ADC 捕获结果。  如果您的电路板不支持与 GUI 通信、则可以将电路板上的 I2C 线路(连接到 EVM430-FR6043原理图中的 USB 接口)连接到 CapTIvate 编程器板 、并使用该线路来确定合适的参数集。 然后、可以将这些参数导出到可以在模板项目中使用的头文件中。  

    可在此处找到 CapTIvate 编程器板:

    http://www.ti.com/tool/CAPTIVATE-PGMR 

    BR、
    Leo