This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR2355:加载错误

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/955824/compiler-msp430fr2355-error-loading

器件型号:MSP430FR2355

工具/软件:TI C/C++编译器

我有一个2355开发板、工作正常、但最近我右键点击我的项目并进行构建。  然后、它会生成"具体时间"下载、但随后会错误显示以下消息。  从硬件的角度来看、没有什么变化。  我在一段时间内接触过 CCS 属性设置中的内容(不确定是否再出现)。  有人能告诉我发生了什么情况吗?  如果我单击"STOP (停止)"按钮、然后顶部构建并重新加载的"错误图标"似乎再次加载、没有错误??????

MSP430:闪存/FRAM 的使用为1424字节。 RAM 使用量为186字节。
MSP430:写入长度为0x54e 的第0页0x8000处的存储块时遇到问题:无法擦除器件存储器
MSP430:文件加载器:验证失败:目标写入0x08000失败
MSP430:GEL:文件:D:\Customers\Firmware\MSP2355_Sandbox\Debug\MSP2355_Sandbox.out:加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    感谢您的发帖! 我建议你可以尝试以下几点

    • 根据 launchpad UG 检查 launchpad 上的跳转设置。
    • 新建 CCS 工程并选择 main.c 中的空工程。使用此最简单的工程进行测试
    • 构建项目并逐步调试项目

    检查您是否可以下载代码并正常调试电路板。 谢谢!