请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
当我尝试从 https://www.ti.com/tool/download/C2000-CGT-19/20.2.3.LTS 上安装最新的 C2000编译器 v20.2.3 时、似乎没有发生任何事情。 安装程序不输出任何内容、但似乎会永久卡住。
观察/备注:
- 以前的安装程序(20.2.2和20.2.1)如下:
- ti_cgt_c2000_20.2.1.LTS_linux_installer_x86.bin
- ti_cgt_c2000_20.2.2.LTS_linux_installer_x86.bin
- 而电流20.2.3为:
- ti_cgt_c2000_20.2.3.LTS_linux-x64_installer.bin
- ti_cgt_c2000_20.2.3.LTS_linux-x64_installer.bin
- (虚拟)生成机器 uname -a 输出为:
> uname -a
Linux IoT-Gitlab-build-SRV-VM 5.4.0-1031-azure #32~18.04.1-Ubuntu SMP Tue OCT 6 10:03:22 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
- 当使用 strace 运行时、安装程序在一小段时间(大约十几秒)后会尝试持续轮询(暂时)不可用的内容:
(笑声)
轮询([{FD=5、Events=Pollin}、{FD=6、Events=Pollin}]、2、 0)= 0 (超时)
recvmsg (5、{msg_namelen=0}、0) =-1 EAGAIN (资源暂时不可用)
(笑声) - 以 sudo 或 NOT 形式运行安装程序不会产生影响
- 使用或不使用"-prefix path/TO/tools"运行安装程序不会产生影响
- 使用"--help"运行安装程序会输出帮助文本
接下来要尝试什么?