Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843
工具/软件:Code Composer Studio
对于我们公司的应用、我一直在尝试修改工业工具箱中包含的现有自动门实验室。 但是、我在调试期间遇到了几个问题、并且尝试移除实验中不必要的组件、以更好地适应我们的应用。 理想情况下、我希望从头开始新的 CCS 项目、并复制所需的组件以进行正常工作的设置。
作为参考、我使用的 XDS110直接连接到 IWR6843AOPEVM 的60引脚连接器上暴露的 JTAG 线、并使用自定义适配器 PCB、直至我们的最终 PCB 准备就绪。
在调试过程中、我遇到了两个问题、尤其是显著降低了我的速度。 第一个是、每次我想要重新构建和重新编程器件时、我都必须启动一个新的调试会话、按顺序连接 CortexR4和 C674x、按顺序将每个程序二进制加载到每个程序中、然后按顺序重新启动两个内核。 如果调试会话已经在运行、我可以让 CCS 重新加载新的二进制文件、但我必须暂停更新的内核、CPU 复位、然后希望我不会遇到不可恢复的错误、这要求我复位整个 EVM 板并重新开始。 有时、这也意味着 CCS 无法再正确地与 XDS110通信、我必须重新启动 CCS。
我已经能够通过 New CCS Project 选项成功创建一个新项目。 但是、有几个问题。 首先、进行调试仅连接到单个内核并将二进制文件加载到单个内核中(具体取决于我点击"调试"时哪个项目处于活动状态)第二、这个新项目不附带链接两个项目的依赖项、 或 CODE/shell 命令来生成 IWR68堆 加载程序可用的组合 bin 包。
总之、我对毫米波项目的整体项目管理感觉非常困惑和沮丧。
这就是我想要的:我想用 MSS 和 DSS 这两个项目进行简单的最低限度设置、 这些二进制文件链接在一起、这样当我在其中一个上单击"Run/Debug"时、两个二进制文件都加载到两个内核中并同时启动、而不会发生不可恢复的崩溃、并且组合的二进制文件在后台生成。 这样、我就可以从自动门开始复制所需的组件。 我们非常感谢您提供的任何指导或帮助。