This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00961:TMDSCNCD280049C

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, TMDSHSECDOCK, LMG3410-HB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954788/ccs-tida-00961-tmdscncd280049c

器件型号:TIDA-00961

工具/软件:Code Composer Studio

由于没有 可供销售的原型、如果我想做一些实验、我需要什么?

另外、我发现  TMDSCNCD280049C-F280049C controlCARD 评估模块没有14引脚 JTAG、如何将其与 PC 连接? 我现在只有 XDS100V3。

非常感谢您的帮助。

布莱斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯

    [引用 user="Bryce "]由于没有 要销售的原型,如果要做一些实验,我需要什么?

    您将需要某种硬件。 如果您有现有的图腾柱 PFC、或许可以对其进行调整。 否则、所有设计文件都包含在硬件中。 您可以采用该设计并根据需要进行制造。 如果您确实决定重新制造任何 TI 设计、请删除所有 TI 标识和商标、因为我们不对您要构建的硬件进行认证。

    [引用 user="Bryce "]另外、我发现  TMDSCNCD280049C-F280049C controlCARD 评估模块没有14引脚 JTAG、如何将其与 PC 连接?[/QUERPLET]

    TMDSCNCD280049C controlCARD 具有嵌入式 XDS100V2、无需外部仿真硬件或调试探针。 只需将 USB 电缆连接到 PC 即可。 如果您希望使用在我们的多个基板上提供的外部调试探针、例如 TMDSHSECDOCK 已启用此功能。 TIDA-00961似乎没有此功能、但应该可以、因为嵌入式 XDS100v2可供使用。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我已经有一个图腾柱 PFC、但一些感应电路与我在另一篇文章中提到的问题不同。 一些代码自适应似乎会导致 大问题。

    非常感谢您能给我一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯

    我已联系该主题的所有者、并要求他们作出回应。 如果您对此主题有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我想知道是否可以借用原型进行一些测试?

    如果我想重新生成原型、我需要的硬件是  TMDSCNCD280049C * 1 +  

    LMG3410-HB-EVM * 2 +电源板* 1. 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯

    我们通常不会借用硬件。 您能否为我提供更多信息、以了解这种技术用于什么应用以及您对硬件的计划是什么? 您是否正在撰写研究论文? 您是否计划设计销售某些系统?  

    如果您希望信息保持私密性、您可以使用右上角的"消息"按钮直接通过此论坛向我发送消息。

    [引用用户="Bryce "]

    我需要的硬件是 TMDSCNCD280049C * 1 +  

    LMG3410-HB-EVM * 2 +电源板* 1. 对吧?

    [/报价]

    正确、对于此系统、您可以购买1个 TMDSCNCD280049C 和2个 LMG3410-HB-EVM。 主板不销售、您需要构建主板。


    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody

    是的、我将在图腾柱 PFC 上进行一些编写、因此更容易测试现有的原型。 我不确定能否成功地重建原型。  

    非常感谢。

    此致、

    布莱斯