This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA4VM:在运行 Java 脚本且电路板未通电时、我必须关闭 CSS 以停止 Java 脚本

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/955742/ccs-tda4vm-when-running-the-java-script-and-the-board-is-not-power-up-i-have-to-kill-css-to-stop-the-java-script

器件型号:TDA4VM

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

当我在 CCS 上运行针对 TDA4VM 的 Java 脚本时、如果电路板未连接或电源正常、它就会保持在环路中并显示以下屏幕。 我必须关闭 CCS 才能停止此操作。 我希望有另一种方法可以终止 Java 脚本。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohsen、

    屏幕截图的链接已断开。 但我想我知道你所指的是什么。 我假设您从 Scripting Console 运行此 javascript。 是的、这是一个已知限制。 您可以尝试在控制台中反复按 Ctrl+C 或 Ctrl+Z ... 这可能允许您终止脚本执行、而无需关闭 CCS。 是否尝试终止调试会话或关闭控制台视图并重新打开? *可以*帮助(尽管通常不够)

    谢谢

    Ki