This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/处理器 SDK-DRA8X-TDA4X:setup.sh 中的 Linux SDK 构建问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/955241/compiler-processor-sdk-dra8x-tda4x-linux-sdk-builld-issue-in-setup-sh

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

工具/软件:TI C/C++编译器

我已经下载 了 ti-processor-sdk-linux-automotive-j7-evm-07_00_01-Linux-x86-Install.bin 文件、并随指南一起安装。 安装成功。 然后、我运行 SDK-INSTALL.sh、并成功运行。

然后我运行 setup.sh。 我遇到以下问题:

--------------------------------------------------
此步骤将设置 u-boot 变量以启动 EVM。
--------------------------------------------------
自动检测到主机的以下 IP 地址、必要时予以纠正
[192.168.0.107]

选择 Linux 内核位置:
1:TFTP
2:SD 卡

[1]

选择根文件系统位置:
1:NFS
2:SD 卡

[1]

/tftproot 中的可用内核映像:
Image-j7-evm.bin
k3-j721e-common-proc-board-infotainme.dtbo
k3-j721e-common-proc-board-jailhouse .dtbo
k3-j721e-common-proc-board.dtb
k3-j721e-pci-backboard.dtbo
k3-j721e-proc-board-tps65917.dtb
k3-j721e-vision-apps.dtbo
ti-sci-firmware-j721e-gp.bin

您要从 TFTP 引导哪个内核映像?
[ Image-j7-evm.bin ]
--------------------------------------------------
是否要使用上述参数(y/n)创建 minicom 脚本?
[ y ]

成功写入/home/mcw/ti-processor-sdk-linux-automotive-j7-evm-07_00_01/bin/setupBoard.minicom

无法检测到电路板。 请将电路板连接到 PC。
按任意键尝试再次检查。

由于我没有器件、我只需设置否、然后构建完成。 我想知道在使用 SDK 时它是否重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、肇军粉丝、

    您的步骤正常。 需要执行此步骤才能连接到 EVM。 您始终可以连接到
    通过以下命令直接获取 EVM:

    Minicom -D /dev/ttyUSB0

    构建和使用 SDK 不需要执行上述步骤。

    因此、这没有问题。 希望您可以解决这个问题。

    此致、
    基尔西