This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401M:MSP432:连接到目标时出错:(错误-615 @ 0x0)

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/955312/ccs-msp432p401m-msp432-error-connecting-to-the-target-error--615-0x0

器件型号:MSP432P401M
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

  我正在尝试使用 XDS110仿真器和 CCSV 7.0.0调试 MSP432P401R 设计板上的代码。 当我调试代码时、显示以下错误:cs_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-615 @ 0x0)目标无法看到正确格式的 SWD 报头。 与目标的连接可能不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后再试一次。 (仿真包9.2.0.00002)。 我已经尝试了 e2e 论坛上发布的所有以下解决方案:-

  1. 恢复出厂设置-在右键单击->显示所有内核后、在不可调试器件下的器件上右键单击->连接目标时、会发生相同的错误。
  2. 更改 JTAG/SWD 模式-我尝试了下拉菜单中存在的所有模式、并且恢复出厂设置不适用于其中任何一种模式。

请帮帮我。 谢谢