This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:URI 有一个授权组件... IllegalArgumentException --与更新相关

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/955420/ccs-uri-has-an-authority-component-illegalargumentexception----update-related

Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 10.1.1的新安装

执行"检查更新、获取上述错误消息- URIL 具有授权组件。

实际上、此计算机上的搜索库之一设置为:file:/C:/jenkins/workspace/build.traceplugin/artifacts/CCS_master/src/N-bd/traceplugin-Repo - metadata

现在(您已经猜到了!) 我没有在该机器上设置任何连续集成工具、也没有 Windows。 我最近安装了几个最新版本的 SDK 和 SLAcademy 软件包;它们是否随附了它们的"主页"地址?

很明显、我可以简单地禁用或删除这条 REPO 行...

但这是什么? 应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="LouEEEE!"]实际上,此计算机上的搜索库之一设置为:file:/C:/jenkins/workspace/build.traceplugin/artifacts/CCS_master/src/N-bd/traceplugin-Repo - metadata

    这很奇怪... 我甚至在我的10.1.1环境中看不到该路径。 在任何情况下、我很确定您可以安全地禁用该站点

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    足够公平。 将删除。

    接下来、我将尝试在 Mac 上使用 BLE-STACK -通过从 Windows 安装迁移它来实现(!) 在这里、我认为可以放心地假设我们将看到与 Windows 相关的所有路径名、这些路径名都需要修改。 让我们来看看它是怎么发生的!

    返回的 Tks。    Lou