工具/软件:TI C/C++编译器
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
我们使用 CCS 10.1。
用户在其项目中具有"code_start"、其中使用了"code_start"。
此外、用户使用默认的基于闪存的.cmd 进行闪存编程、其中 codestart 被分配到0x80000。
部分
{
codestart:>开始,align (8)
…
至于链接器、我们应该使用 --entry_point=code_start 吗?
我们在示例项目上观察到、它使用了、但没有任何警告。
但是在用户的项目上、如果他们使用它、则会出现警告"警告#10063-D:指定了"_c_int00"以外的入口点符号: "code_start"。 但是、用户不使用它、它将在使用 RESET CPU -> Script emu flash boot -> Run 时卡住。
为什么?
黄维恩