This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEVM6678:我可以#39;t 使用我在 Visual Studio 中使用的头文件和 CCS。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/955145/ccs-tmdsevm6678-i-can-t-use-the-header-files-that-i-used-to-use-in-visual-studio-with-ccs

器件型号:TMDSEVM6678

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我尝试使用 TMDSEVM6678进行系统控制、但在加载之前环境 Visual Studio 中使用的源文件时遇到错误。

有些头文件似乎未被识别、无法包括在内。

因此我添加了一个使用 Visual Studio 识别的头文件的路径、但当我尝试包含这些头文件时、似乎会出现一个错误。

我尝试包含的头文件如下所示
Windows.h
conio.h
mmsystem.h

描述了发生的错误。

说明资源路径位置类型
#1173-D 未知属性"noreturn".ccsproject /tes line 349、外部位置:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.27.29110\include\vcruntime.h C/C++ Problem
#171预计会出现声明.ccsproject /tes line 2011、外部位置:C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\include\10.0.18362.0\ucrt\corecrt.h C/C++ Problem
#171预计会出现声明.ccsproject /tes line 361、外部位置:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.27.29110\include\vcruntime.h C/C++ Problem
#20标识符"__int64"未定义.ccsproject /tes 行515,外部位置:C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\include\10.0.18362.0\ucrt\corecrt.h C/C++ problem
#20标识符"pack"未定义.ccsproject /tes 行96、外部位置:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.27.29110\include\vcruntime.h C/C++ problem
#20标识符"push"未定义.ccsproject /tes 行96、外部位置:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.27.29110\include\vcruntime.h C/C++ problem
#20标识符"size_t"未定义.ccsproject /tes 行252、外部位置:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\vc\Tools\MSVC\14.27.29110\include\vcruntime.h C/C++ problem
#20标识符"size_t"未定义.ccsproject /tes 行562、外部位置:C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\include\10.0.18362.0\ucrt\corecrt.h C/C++ problem
#249变量"_cdecl"已定义.ccsproject /tes line 278、外部位置:C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\include\10.0.18362.0\ucrt\corecrt.h C/C++ problem
#249变量"_cdecl"已定义.ccsproject /tes line 279、外部位置:C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\include\10.0.18362.0\ucrt\corecrt.h C/C++ Problem
#249变量"_cdecl"已定义.ccsproject /tes line 282、外部位置:C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\include\10.0.18362.0\ucrt\corecrt.h C/C++ problem
#249变量"_cdecl"已定义.ccsproject /tes line 348、外部位置:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.27.29110\include\vcruntime.h C/C++ Problem
#249变量"_cdecl"已定义.ccsproject /tes line 349、外部位置:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.27.29110\include\vcruntime.h C/C++ Problem
#35 #error 指令:unsupported architecture .ccsproject /tes line 31、external location:C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\include\10.0.18362.0\ucrt\corecrt_stdio_config.h C/C++ problem
#66预计会出现";".ccsproject /tes line 278、外部位置:C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\include\10.0.18362.0\ucrt\corecrt.h C/C++ Problem
#66预计会出现";".ccsproject /tes line 279、外部位置:C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\include\10.0.18362.0\ucrt\corecrt.h C/C++ Problem
#66预计会出现";".ccsproject /tes 行282、外部位置:C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\include\10.0.18362.0\ucrt\corecrt.h C/C++ Problem
#66预计会出现";".ccsproject /tes line 342、外部位置:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.27.29110\include\vcruntime.h C/C++ Problem
#66预计出现";".ccsproject /tes line 348、外部位置:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.27.29110\include\vcruntime.h C/C++ Problem
#66预计出现";".ccsproject /tes line 349、外部位置:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.27.29110\include\vcruntime.h C/C++ Problem
#66预计出现";".ccsproject /tes line 96、外部位置:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.27.29110\include\vcruntime.h C/C++ Problem
#71不允许输入不完整类型.ccsproject /tes 行342、外部位置:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.27.29110\include\vcruntime.h C/C++ problem
#85类型说明符.ccsproject /tes line 228、外部位置:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.27.29110\include\vcruntime.h C/C++ Problem 的无效组合
gmake:***[experime.obj] Error 1 tes C/C++ problem
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 TES C/C++问题


如何将环境从 VisualStudio 移植到 CCS?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些头文件是专门编写的、与 Microsoft Visual Studio 编译器配合使用。  它们不包含可由任何 C 编译器编译的可移植 C 代码。  如果使用 GCC 编译器进行相同的编译、则会遇到类似的问题。   

    更改您的代码以不包含这些头文件。  必须更改依赖于这些头文件中功能的任何代码。

    谢谢、此致、

    乔治