This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:地址0x800处的数据验证失败

Guru**** 2854810 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954429/ccs-data-verification-failed-at-address-0x800

Thread 中讨论的其他器件:OMAP5912

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将 OMAP5912板与 JTAG 仿真器配合使用、使用 Code Composer studio2、

我尝试加载 LED.out 文件、但收到错误"Data verification failed at address 0x800.please verify target memory and memory map"

在 Google 上搜索时、我必须知道内存映射不匹配时出现此错误、我需要将*。cfg 文件与.cmd 文件进行比较、但没有得到我需要比较的.cfg 文件、因为有很多.cfg 文件。

我还在更改内部 SRAM 存储器范围、但得到相同的错误、

能不能有人帮助我解决这个问题。

谢谢、

Asha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asha、

    在 Arm 或 DSP 上加载时是否收到此消息?

    该错误消息意味着加载程序后、CCS 会读回位置0x800及其找到的值、但与预期的值不匹配。  它要求您检查链接器命令文件(.cmd)、以确保您放置代码的位置根据器件存储器映射是正确的。

    OMAP5912是一款非常旧的器件、这适用于新项目吗?  CCSv2.0已使用近20年。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johns、

    感谢您的重播。

    我在 ARM 上加载.out 文件时收到该错误消息。

    我是新手、这对我来说是新事物、请告诉我如何检查器件内存映射。

    当我检查.cmd 和.gel 文件时、两个文件中的内存映射是相同的。  

    此致、

    Asha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asha、  

    请查看以下文章、了解有关如何解决此错误的更多信息:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APy2XbLelxyqBB2Yz0WR.w__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki