This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS320C32替代产品和 CCS 兼容性

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/955097/ccs-tms320c32-replacement-and-ccs-compatibility

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

你好、

我们的客户的 PCB 上有一个 TMS320C32 (已停产)。 此 DSP 上加载了一个符合 DO-178标准的认证代码、他们认为该代码是由 TI Code Composer (2010年)开发的。  

如果他们使用以下链接上的 code composer 来编译和链接他们的代码,这是否会导致不同的结果? CRC 是否相同?

www.ti.com/.../CODECOMPOSER

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户="Art Mecina]我们的客户的 PCB 上有一个 TMS320C32 (已停产)。 此 DSP 上加载了一个符合 DO-178标准的认证代码、他们认为该代码是由 TI Code Composer (2010年)开发的。  [/报价]

    Code Composer 4.x 将是支持 C3x 的工具的最后一个版本。 我相信这个版本是在1998年发布的。

    [引用用户="Art Mecina"]

    如果他们使用以下链接上的 code composer 来编译和链接他们的代码,这是否会导致不同的结果? CRC 是否相同?

    [/报价]

    除非环境完全相同(CC 和编译器版本相同、Windows OS 版本等)、否则不能保证 CRC 完全相同(但这并不意味着代码不会按预期运行)。

    谢谢

    Ki