This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM57L843:我无法在 CCS Studio 上安装 ARM 编译器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954992/ccs-rm57l843-i-cannot-install-an-arm-compiler-on-ccs-studio

器件型号:RM57L843

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在新 PC 上安装了 CCS 10.1版本、以便在 RM57微控制器上进行设计。

当我想创建一个新项目时、出现以下错误:

当前未为此器件系列安装编译器。 在为此器件创建工程之前、单击"View">"CCS App Center"以安装编译器。

CCS Studio 上未安装编译器。

在 View App Center 中、我安装了 TI ARM 编译器并重新启动计算机、但问题仍然存在。

我该怎么做?

感谢你的帮助。

Jerome Beauvais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerome、

    如果您转到 CCS 中的 Preferences 对话框并导航到此处、它会列出编译器吗?

    安装 CCS 时应安装 Arm 编译器。  如果在安装期间选择了对 Hercules 的支持、那么我希望20.2.x 编译器存在。

    如果未列出编译器、它的位置是否列在对话框的顶部?  如果未尝试添加、则单击刷新按钮。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。

    我再次安装了选择了 Hercules 产品的 CCS。

    但是在编译器窗口中、我得到了以下内容:

     

    我使用此按钮添加 ARM 编译器、问题仍然存在。

    我还能做些什么?

    非常感谢

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerome、

    如果您查看 C:\ti\ccs1011\ccs\tools\compiler、是否存在任何编译器?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我有以下目录:

    感谢你的帮助

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  看起来安装正常。  我需要询问一下、看看会发生什么情况。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    您是否曾尝试单击 Preferences > CCS > Build > Compilers 页面上的 Refresh 按钮?

    另外、您能否附上 /.metadata/.log 文件?   

    谢谢、

    -巴尔塔萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baltasar、
    我使用同一文件(CCS_setup_10.1.1.00004)安装在另一台计算机上、系统要求在启动 CCS 之前重新启动、但之后一切正常。
    在出现问题的 PC 上、启动 CCS 之前不会要求重新启动。 此外、我在该计算机上的 BIOS 上有一个密码。
    我删除了 BIOS 密码。
    我再次安装了 CCS、并取消了第一次启动以强制重启机器。
    然后、我启动了 CCS、一切都好了。
    非常感谢您的帮助和反应。
    Jerome