This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tivaware Visual Studio USB 示例不起作用

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954894/tivaware-visual-studio-usb-example-doesn-t-work

大家好、
我必须制作一个固件、为定制板提供 USB 通信。

在执行此操作之前、我希望能够通过加载适用于我的板的固件示例"USB_DEV_BULK_"来验证我的板是否正常工作。
我说过、代码会安静地编译和加载、而不会出现错误或问题。
我遇到了这个问题、从 Visual Studio 开始、我意识到它是为2008版本(目前我使用的是2019)制作的、因此存在许多兼容性错误。 首先、它告诉我有一些已弃用的函数、但它会自动"替换"它们(但这保证了应用程序的正确运行);它也无法"找到"lmusbdll.lib 库。 我个人找到了此库的位置、在自述文件中、我看到有必要使用 Windows DDK (在过去17年中也被弃用、并被 WDK 取代)。 现在、有可能有一个这个应用的"更新版本"(我将讨论包含在 TIvaware 工具文件夹中的项目、在我的例子中:C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\tools\USB_bulk_example)或者有一个指南说明如何在 Visual Studio 的更新版本中使用它?
提前感谢
费德里科