This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer 4.10.37

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/955050/code-composer-4-10-37

您好 Ki、

我也需要找到 Code Composer 4.10.37。 我们的单元是 驻留在其上的 DSP TMS320C32的传统部件。 IC 上的代码已通过使用 Composer Code 4.10.37的 DO-178认证。 如果我们丢失了当前的软件映像、我们需要能够重新编译代码并创建一个准确的 exe 文件。 我的意思是、重新编译生成的 CRC 应与当前 CRC 匹配、否则我们可能需要重新认证。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是我可以通过公共论坛发送的内容。  我将向您发送朋友请求、我们可以进行私人对话。

    此致、

    John