请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
您好、TI 专家
客户询问 CC2652R1模块的射频输出控制。
对于射频控制、SmartRF Studio7是指与下图所示的每个输出对应的 TxPower 寄存器值表、在代码级别、使用由 SysConfig 程序自动创建的表。
但是、无法控制表中间值的电平、例如特定 TxPower (-1、-2、-4、-7、-8、 -11、-13、-14、-16、-17、 -19)。
[问题]
1) 1)是否可以任意更改 TxPower 寄存器值并使用输出表中未指示的 Tx 功率对其进行控制?
2) 2)能否检查与上述特定 TxPower (-1、-2、-4、-7、-8、 -11、-13、-14、-16、-17、 -19)?
请回答我的问题。
谢谢你。