This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:lwIP 编译和链接

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954645/ccs-tms570lc4357-lwip-compile-and-linking

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我尝试在 Hercules Launchpad TMS570LC43x 上使用包含 lwIP 库的套接字、但没有成功。  

首先、我在以下链接中阅读此答案:

e2e.ti.com/.../412046

我想知道如何配置所有库(lwipopts.h、define 等)以使用 TCP/IP 客户端的套接字。

如果这听起来太难实现、构建 TCP/IP 客户端以通过以太网进行通信的替代方案是什么?

当我尝试编译库时、我会遇到一组错误、这肯定取决于 lwipopts.h 中的库配置和所有定义。  

提前感谢。

此致。

Giuseppe Galioto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LwIP 是在我们的活动 Web 服务器示例中使用的第三方 TCP/IP 堆栈。 LwIP 协议栈支持三级 API 编程:RAW、Netconn 和 Socket。 我们没有任何套接字编程示例。 但是、我找到了一些您可以参考的 LwIP 套接字示例。