This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:我使用 Code Composer Studio 10.1.1为 UCD3138创建项目 LLCHBFirmware-1.2 (sluc602)。但是、我无法完成构建。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/953449/ccs-i-used-code-composer-studio-10-1-1-to-create-the-project-llchbfirmware-1-2-sluc602-for-ucd3138-however-i-can-not-build-completed

主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 Code Composer Studio 10.1.1为 UCD3138创建项目 LLCHBFirmware-1.2 (sluc602)。

但是、我无法完成构建。

说明 资源 路径 位置 类型
#1559中断处理程序必须在 ARM 模式 interrupts.c /UCD3138_LLC_HB 第30行 C/C++问题中编译
#1559中断处理程序必须在 ARM 模式 interrupts.c /UCD3138_LLC_HB 行35 C/C++问题中编译
#1559中断处理程序必须在 ARM 模式 interrupts.c /UCD3138_LLC_HB 第40行 C/C++问题中编译
#1559中断处理程序必须在 ARM 模式 interrupts.c /UCD3138_LLC_HB 第173行 中编译173 C/C++问题
#1559中断处理程序必须在 ARM 模式 software_interrupt.c /UCD3138_LLC_HB 第44行 C/C++问题中进行编译
#1559中断处理程序必须在 ARM 模式 standard_interrupt.c /UCD3138_LLC_HB 行703 C/C++问题中编译
gmake:***[interrupts.obj]错误1 UCD3138_LLC_HB   C/C++问题
gmake:***[software_interrupt.obj]错误1 UCD3138_LLC_HB   C/C++问题
gmake:***[standard_interrupt.obj]错误1 UCD3138_LLC_HB   C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。  UCD3138_LLC_HB   C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们(UCD3138团队) 尚未使用 UCD3138测试 Code Composer Studio 10.1.1。

    我们建议对上述 LLC 项目使用 CCS 6.2。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Win10中建议的版本是什么?

    6.0.0.00190 2014年4月21日  
    6.0.1.00039 2014年7月22日  
    6.0.1.00040 2014年8月3日  
    6.1.0.00104 2015年2月25日  
    6.1.1.00022 2015年9月16日  
    6.1.2.00015 2015年12月23日  
    6.1.3.00033 2016年4月22日  
    6.1.3.00034 2016年7月2日  
    6.2.0.00048 2016年8月31日  
    6.2.0.0002016 年9月14日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6.2.0.00048 2016年8月31日 应该是好的