This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.4.0.00006)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954588/ccs-msp432p401r-error-connecting-to-the-target-error--261-0x0-invalid-response-was-received-from-the-xds110-emulation-package-8-4-0-00006

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在进行一个项目、使用5V 电压、我不确定是否连接了错误、但当我插入时、似乎可以、但当我尝试将代码刷写到 msp432上时、它给出了该错误
 连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.4.0.00006)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、

    您是否有机会使用 EnergyTrace?  我可以看到261的最常见原因是当调试和 EnergyTrace 都在使用时、情况进入不良状态。   

    下面的链接提供了一些详细信息、以及其他 E2E 主题的链接、人们在这些主题中遇到了此问题:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#invalid-response-was-received-from-the-xds110

    您还可以尝试运行以下实用程序来查看我们是否至少可以检测到110:

    /ccs_base/common/uscif/xds110/xdsdfu -e

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不知道、但不知怎么解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是一个很好的消息。  在其他用户达到此值的线程中、它通常与 XDS110上正在使用的多个通道相关。  EnergyTrace 是另一个通道最常见的用途。  希望它不会回来。

    此致、

    John