This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:无法导入示例项目

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954552/ccs-tms320f28379d-cannot-import-example-projects

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在全新安装 CCS  版本:10.1.1.00004、同时全新安装 C2000Ware 3.03.00.00

我似乎无法将示例项目导入 CCS。 当我单击 Software-C2000Ware->English->Devices->F2837XD->F28379D->Examples->Bitfield->CPU1->ADC_SoC_ePWM、然后单击右上角的导入按钮时、我会得到以下错误。  

我以前遇到此错误、因此进行了全新安装。 我在单独的 PC 上也会遇到相同的错误。 如果我使用资源管理器的脱机版本、我似乎能够导入示例。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Euan、

    我可以导入这些示例。  C2000Ware 是从 Resource Explorer 安装的还是从 TI.com 下载的?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 TI.com 安装。 这是错误的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Euan、

    从 TI.com 下载 C2000Ware 之前、我发现了一个问题。  最后应该有一个步骤将文件夹重命名为".metadata"、而不是发生这种情况("." 很重要)。  看起来还没有解决。

    以下是此主题中有关如何解决该问题的更多信息:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/895077?CCS-TMDSCNCD28388D-Resource-explorer-error

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我在该主题中轻扫了一下、在我的案例中、该文件夹看起来已重命名为元数据。 我将尝试通过 CCS 重新安装 C2000ware。