This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5748:CCSv10安装 libc6:i38

Guru**** 2749485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954332/ccs-am5748-ccsv10-install-libc6-i38

器件型号:AM5748

工具/软件:Code Composer Studio

客户尝试在 Ubuntu 20.04.1 64位版本上安装 CCSv10.1。   参考了 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv10_linux_host_support.html 

获取错误"无法找到软件包 libc6:i38"

已尝试查看其他社区解决方案 https://askubuntu.com/questions/1023962/how-to-install-libc6i386-on-16-04-4-64bit

仍然没有成功。  有什么建议如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    在搜索过程中、我找到了与您相同的链接、该链接的结尾有2种可能的解决方案  在未将32位 x86作为体系结构启用的安装上,似乎会出现此问题。

    由于运行较旧的编译器需要 libc6:i386、因此依赖项列表中包含 libc6:i386。  如果您的客户将使用作为64位可执行文件提供的最新编译器、则他们不需要这种依赖关系。  CCSv10.1附带64位编译器。  屏幕截图提到9.3。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户已尝试同时使用 CCS9.3和 CCS10.1、并具有相同的错误。  他们将需要运行较旧的代码生成工具。   

    只需确认他们需要运行以下代码:

    sudo dpkg --add-architecture i386

    还有事吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Lawrence、但我不是 Linux 专家。  如果他们要运行32位编译器、则必须在 Linux 安装中添加32位应用程序支持。  您列出的命令是我在 Ubuntu 论坛上提到的命令。

    E2E 上的其他人可能会听到蜂鸣声。   

    此主题具有更详细的步骤:

    https://www.linode.com/community/questions/19916/how-do-i-enable-32-bit-support-on-my-64-bit-os

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户已切换到 Ubuntu 18.4并安装 CCS 9.3。   32位库检查通过、但看到以下错误:

    有什么建议吗? 是否需要它们?

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们运行的命令看起来与我们的指令几乎没有什么不同。  CCS 中的功能需要这些软件包。  您可以尝试在没有它们的情况下运行。

    Ubuntu 18.04 LTS

    • 在18.04.4 bionic 上进行了测试(启用规范合作伙伴存储库)
    • 更新系统: sudo apt 更新
    • 安装相关库: sudo apt install libc6:i386 libb-0.1-4 libgconf-24 build-Essential
    • 安装 CCS
    • 如果 CCS 是以用户身份安装的、则运行驱动程序安装脚本
      • 转到 /ccs/install_scripts
      • sudo ./install_drivers.sh