Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK, LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试修改 TIDM-DC-DC-Buck 参考设计的 PWM 频率、以适应我的项目规格(降压转换器)。 逻辑位置似乎会更改 main.syscfg UI 中的值、在下图中突出显示。 在参考设计开环应用的"lab 1"之后、我能够使其在默认开关频率为200kHz 时工作。 但是、对于任何高于500kHz 的频率、我无法更改该值。 当您向占空比写入0.25时、任何高于500kHz 的频率、持续"表达式"窗口将不会更新任何数据、并且引脚不会输出任何数据(通过示波器进行确认)。
此参考设计的切换速度是否存在软件限制? 如何将 PWM 频率从默认200kHz 更改为1MHz?
当向占空比写入0.25时、在200kHz 下正常写入和更新运行
当以1MHz 的频率写入占空比时(与500至1000kHz 的其他频率相同)、就好像没有任何运行。
P.S. 所有代码保留为默认值。 如果项目有用、则附加项目。 提前感谢您