This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SM320F28335-EP:6.2.0.00050

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954239/ccs-sm320f28335-ep-6-2-0-00050

器件型号:SM320F28335-EP

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个 CCS 项目、我想在其中设置一些断点以测试源代码的正确行为。 到目前为止、我只能使用有限的硬件断点、所以我想知道如果我使用这个处理器 SM320F28335 DSC、并且我需要使用的 Code Composer 版本是6.2.0.00050、是否可以启用软件断点
如果可能、您可以告诉我启用它们的步骤吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephanie、

    如果 CCS 调试器内存映射 配置正确、调试器应根据内存类型(RAM 的软件断点和 闪存的硬件断点)使用最佳断点类型。 如果您尝试在闪存中设置断点、则必须使用硬件断点。

    谢谢

    Ki