工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 工程师,
我对 ccs7.3创建的 bin 文档有疑问。
我添加了"${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin /utils/tiobj2bin/mkhex4bin ""${BuildArtifactFileName}""${BuildArtifactFileBaseName}.bin""${CG_TOOL_ROOT}/bin/ofd2000 ""${CG_TOOL_ROOT}/bin/hex2000 ""${CCE_INSTALL_ROOT}"${CG_TOOL_ROOTH}-32"-TIFACT_DIOLPHIN -DIFEMORTNAME "-DIOTH "-DIOTH "。 并在链接器命令文件中添加 CMD 路径、如下图所示。
但是、下面显示的 bin 和 hex 之间存在差异。我的意思是数据不相同。请参阅100.7z。
当我不添加 cmd 路径时、bin 和 hex 看起来是相同的。 请参阅101.7z。
这样、我就无法通过 CCS 调试项目。 换言之、我无法连接下图所示的芯片。 和控制台、如"C28xx:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。"
以下是 cmd 文档。 请参见 DM28035.7z。
那么、我应该如何解决这个问题呢? 期待您的回复。