This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/IWR6843AOPEVM:IWR6843的能量跟踪技术

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, IWR6843, MMWAVEICBOOST, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/953724/compiler-iwr6843aopevm-energy-trace-technology-of-iwr6843

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843、 MMWAVEICBOOST、 IWR6843AOP

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的所有人:

我想在 IWR6843执行生命信号检测应用时检测它的能量。 我知道 Energytrace 技术不支持该功能、尽管 mmWaveBOOST 具有 XDS110端口。

在执行应用程序时、它是否有检测能量的解决方案?

此致、

Chun Chieh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您最接近的选择可能是 在执行期间读取/测量电路板电源轨的功率。

    请检查电路板 化学/布局以了解抽头点。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同时使用两个板、因为重要信号需要两个板(IWR6843AOP + mmWaveICBOOST)。 如果我想检测应用的能源成本、那么我需要同时检测这两者还是只检测 mmWaveICBOOST?

    电路板 电源轨仅具有可在 mmWaveICBOOST 中通过用户指南简介检测到的输入电压。  

    我可以在应用程序执行时检测动态能量吗?

    此致、

    Chun Chieh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun Chieh、

      主要是毫米波传感器的单个4个电压轨消耗的能量、如果您可以测量这些电压轨的功率、那么您可以通过这些电压轨计算功耗。

    这些功率通过电流感应电阻器进行测量、并通过 ADC 进行数字化、然后通过 I2C 接口进行读取。 与线性调频脉冲时序相比,I2C 接口和 ADC 采样率较慢,因此无法测量动态能量。

    如果您确实想要测量动态能量、则可以连接高带宽示波器并在分流电阻器上进行探头、然后计算能耗。

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.