This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352P:开始调试时,project-zero 不会在 main()处停止?

Guru**** 2535670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/952838/ccs-launchxl-cc1352p-project-zero-not-halting-at-main-when-starting-to-debug

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352PCC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 Code Composer Studio (版本:10.0.00010)中加载了 project_zero (simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54)、构建它并启动调试器。 它会加载,然后它提到它正在运行,但没有在 main()停止,调试配置中表示了这种情况? 我缺少什么吗?

Rgds、

劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    应用确实具有主函数。 当我导入、编译和运行程序时、它确实会在主代码处停止。 但是、我在 CC1352R 上尝试过这种方法(我没有 CC1352P)。 当您停止目标时、它在哪里停止?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回复、我发现 launchpad 上的芯片版本已变为旧版本、"C"而不是"E"。

    如果您可以确认问题已解决。

    Rgds、

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的。 芯片的较旧版本将无法与较新的 SDK 配合使用。 感谢您的更新。