This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM335X:SYS/BIOS v6.46.5.55当前未安装-但确实如此!

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/953136/ccs-processor-sdk-am335x-sys-bios-v6-46-5-55-is-not-currently-installed---but-it-is

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

再次被 CCS 拧紧。  (不要因为论坛的问题而混淆、告诉我我无法使用我的旧电子邮件地址发布、也不会让我更新它!)

鉴于从7.2版升级到版本10的压力,由于7.2版经常崩溃,它告诉我,它必须以与以前版本不兼容的方式更新工作区。

然后、我尝试构建一个小型测试项目、 它开始告诉我我的产品不在那里。

嗯、你知道吗??  就在那里。  就在我面前。  我已经使用它几年了。

所以... 现在、我的工作区已经被弄脏了 CCS7、我的新项目将无法构建、因为这不理解"前导零"。

有什么奇怪的,我对这种环境有这样的距离?  没有人测试过这种回归吗?   那么、确保它能够正常工作??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请检查 CCS 是否已"发现"SYS/BIOS 安装。 您可以签入工作区首选项:

    如果未出现在"发现的产品"列表中、则按右侧的"刷新"按钮让 CCS 搜索要"发现"的产品。 它将在"产品发现路径"列表中的所有目录中查找。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢。

    它还会将其设置为错误的 XDC 工具、并且对于如何将其设置为正确的工具是反直觉的。

    CCS 7显然有一个 XDC 下拉菜单。  您必须双击它、并让它停止将其设置为我不想使用的内容。