This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5509A:将 CCS 3.3上的 C55/DSPBIOS 项目迁移到基于 Eclipse 的 CCS

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/953134/ccs-tms320vc5509a-migrate-c55-dspbios-project-on-ccs-3-3-to-eclipse-based-ccs

器件型号:TMS320VC5509A

工具/软件:Code Composer Studio

我们已经使用 CCS 3.3多年了。 即使在 XP 兼容模式下,它也无法在 Win10上正常运行。  

我们如何在使用公司代理(使用非受信任证书)的情况下迁移到基于 Eclipse 的更新 CCS?

我已经尝试过 CCS6、但无法使用任何可用的代理设置运行 CCS App Center。 中的更新 URL 可能都太旧了/消失了。

如何在没有 CCS App Center 的情况下继续?

我想使用4.3.9 C55代码生成工具

https://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download_archive.htm#C5500 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您是否有任何特殊原因尝试使用 CCSv6? 请注意、CCSv6中的 DSP/BIOS RTA 支持已取消。 如果 RTA 支持不重要、我建议使用最新的 CCS 版本。

    谢谢

    Ki