请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
安装 Code Composer Studio v3.3时出现错误、提示:
"错误1722。 此 Windows 安装程序包存在问题。 作为设置的一部分运行的程序未按预期完成。 请联系您的支持人员或软件包供应商。"
我已经在论坛中发现了很多处理此错误的线程、并说应该避免安装 DSP BIOS、因为安装屏蔽使用了我的 DSP BIOS 安装程序会导致此问题。
我尝试使用自定义安装和取消检查 DSP BIOS、但错误仍然存在。 我知道有权变措施、但在我的读取过程中未找到它...
但我不知道如何调整安装文件...
请帮我、说明如何绕过此 DSP BIOS 安装错误并能够安装 CCS 3.3。
非常感谢。
此致
劳伦特