This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 CCS 中断中重命名文件包括

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1162865/renaming-files-in-ccs-breaks-includes

当用户右键单击 CCS 中的文件、然后重命名该文件时、 CCS 会尝试重命名引用该文件的任何包含项来提供帮助。  问题在于 CCS 执行此操作时、它会将更改后的包含引用移至文件中的第一个包含。

根据我的经验、这会导致项目完全中断。  在大多数情况下、我将首先提供 C2000器件支持、因此我可以访问 stdint 等内容。  现在、我的项目在器件支持包括之前包含了大量内容、并且我所有使用 stdins 的应用头文件都将引发错误。

这不是什么大问题、但我认为这是一个重要的反馈、如果固定、将会改善用户体验。

最棒的

Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trey、

    我也注意到了这种行为。 我在 CCS 中看不到调整重构设置的选项、不过我会继续看。  也许有一个 Eclipse 插件。  

    感谢您的反馈。 重构功能是我们从 Eclipse/Cdt 继承而来的、因此需要从 Eclipse 社区获得对它的任何修复。 这是我们控制有限的事情、所以我不能承诺任何事情。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、是的、我认为这是一件让人食欲的事情、但我想问。  不确定 eclipse 是如何管理其软件的、但可能值得向它们提交错误?