器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
工具/软件:Code Composer Studio
您好:
我 正在使用 PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_12 SDK, 我 已经 在 C66上运行了 CNN ,并 在 C66上使用 UDMA 复制 数据。
但 我 在 vision_apps\apps\basic_demos\app_tirtos\con\app_cfg_c7x_1.h 中找到 undef enable_udma_copy
我将 其移动 、然后 C7X do appUdmaCopyInit 会 出现一些 问题 、 它会 给出 后续 日志
[C7x_1 ] 11.996982 s:uDMA:错误:uDMA 通道打开失败!!
[C7x_1 ] 11.996993 s:[错误] UDMA UTC 通道配置失败!
[C7x_1 ] 11.997015 s:uDMA 副本:init gAppUdmaDefaultChHandle=0!!
[C7x_1 ] 11.997029 s:uDMA:错误:默认通道对象创建失败!!
[C7x_1 ] 11.997040 s:uDMA 副本:gAppUdmaDefaultChHandle Init... 完成了!!!
C66 do appUdmaCopyInit is successful!
[C6X_1] 14.255376 s:PW 调用 appUdmaCopyInit
[C6X_1] 14.255385 s:uDMA 副本:初始化... !!!
[C6X_1] 14.257606 s:uDMA 副本:init gAppUdmaDefaultChHandle=ac601000!!
那么 c7x 可以 使用 uDMA 吗?
谢谢!
Shuai